This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:详细的TPS6598x FW发行说明,从1.12 0到1.12 .................................................2

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638079/tps65982-detail-tps6598x-fw-release-note-from-1-12-0-to-1-12-2

部件号:TPS6.5982万

尊敬的先生:

 我的客户在戴尔的坞站产品中使用TPS6598x 1.12 45*0。 他们在戴尔完成了所有兼容性测试,但在连接Macbook Pro 2017时遇到问题。 我们将固件修改为1.12 Tm2,然后解决问题,并在GUI的文档中提供固件版本注释。 但是,戴尔SDC会询问更多详细数据,他们需要评估是否需要重新测试所有兼容性测试。 您是否会帮助提供该信息以供客户参考? 感谢您的善意帮助。

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    固件发行说明包含在GUI工具中。 除了GUI工具提供的版本之外,我们没有任何可用的版本注释。

    谢谢!
    Eric