This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:I2S从属和主模式

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636351/ds90ub949-q1-i2s-slave-and-master-mode

部件号:DS90UB949-Q1

您好,先生  

我看到DS90UB949可以支持I2S主从模式

下面的结构是否可以使用I2S麦克风?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    不能,它可以支持从解析器到解析器的反向I2S传输。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven  

    感谢您的回复  

    很抱歉,只想再次确认  

    从Serdes到De-SerDes只有“单向”,是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,
    是的。 I2S只能在较粗糙的方向工作。谢谢。

    此致,
    Steven