This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:修订版ID

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636328/ds90ub948-q1-revision-id

部件号:DS90UB948-Q1

很抱歉,客户显示器IC版本请求。
我需要确保DS90UB947和DS90UB948的修订版ID

关于DS90UB947
在947数据表中,0x0D默认值为0x00,但说明显示生产设备:0010,因此修订ID为0010 (地址0x0D为0x20),对吗??

关于DS90UB948
我无法在数据表中找到修订ID值,如何获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于UB948,如果需要,请检查reg 0x1D[7:4]。 但我们建议您查看UB948封面上的数据代码,以了解UB948是否是最后一个。谢谢

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven:ä nen

    我们知道版本ID不能读取格式0x1D[7:4],但客户需要此寄存器的默认值。

    他们想仔细检查DS90UB947修订版ID默认值是否为0010.DS90UB947修订版ID默认值为0010,对吗?

    另一个问题,DS90UB947和DS90UB948具有不同的修订版ID,如果它们具有不同的数据代码,是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    修订标识是临时代码。将来可能会更改。因此客户不能使用此标识零件。
    您可以在d/s中检查0xF0~0xf5,该值未针对特定部件进行更改。

    此致,
    Steven