This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925Q是否与DS90UR906匹配?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637104/ds90ub925q-q1-can-ds90ub925q-match-ds90ur906

部件号:DS90UB925Q-Q1

鹿

   有一个关于DS90UB925的问题。 输入信号是RGB888,我可以使用UB925与屏幕上的UR906匹配吗?  如果可以,是否有一些特别的注释?

  BTW,如果屏幕上显示DES UB948,我是否可以使用UB925Q进行匹配?  请帮助确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril,
    请检查日/秒描述,两者都适用。此外,请在新项目中推广UB921以取代UB925,谢谢。

    此致,
    Steven