This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925 - 926 GPIO传输延迟

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636419/ds90ub925q-q1-ds90ub925---926-gpio-transfer-delay

部件号:DS90UB925Q-Q1

您好,champ,

当我通过 GPIO0测试925通过信号到926时,我发现信号 在正向信道中有29us延迟(PCLK 10MHz,信号时钟2MHz)。

我想知道为什么会发生这种情况?

我可以控制它吗?

红色一个是信号发生器的信号(925输入),蓝色一个是926输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miller,
    请尝试使用HF模式进行延迟测试。谢谢。

    此致,
    Steven