This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:SCCB通过USB2ANY接口寄存读数

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637750/ds90ub953-q1-sccb-registers-reading-throug-usb2any-interface

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

你好

我有一个954/953系统连接到图像传感器OV2775,我想从传感器读取寄存器。 现在,由于954/953启动指南,我能够配置传感器并接收CSI输出,但是我想读取ALP接口中的寄存器,但它们始终为0。 我似乎只能写,不能读。 这与I2C和SCCB接口之间的区别有什么关系吗? 谢谢!  

此致

Natalia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Natalia,

    使用ALP接口,您可以写入8位和16位地址 ,但只能读取8位地址,因此不能读取传感器的寄存器。

    要执行此操作,您需要使用另一个调试工具,如Aardwark及其接口。