This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD082:启用DE时是否可以同时更改DE和D?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637660/sn65mlvd082-is-it-possible-to-change-both-de-and-d-at-the-same-time-when-de-is-enable

部件号:SN65MLVD082

大家好,

关于M-LVDS器件,如SN65MLVD082/204A,
启用DE时,是否可以同时更改DE和D信号?

我认为 在确认D的信号后应该启用DE

此问题的背景是由于当另一家公司的C-MOS IC的数据/启用同时更改时,输出会振荡的现象。
原因是由于每个信号的正时控制错误,在启用信号的Vth附近发生临时通电流,IC内的L部件将反电动势输出为振荡。

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    是的,可以同时更改DE和D。 但是,输出将仅反映tpZH或tpZL延时之后的D (输入)值。 通常,与DE和D输入相关的输出由特定的真值表确定。 例如,对于SN65MLVD082,请查看SN65MLVD082数据表第13页底部的驱动程序真相表。

    在该真值表中,您可以看到当D输入关闭(打开)时,差分输出保持在已知的"差分低"水平。 这样做可以防止您所描述的D输入上的噪声可能导致错误输出的现象。 此特定设备实现了“故障安全”功能以防止出现这种情况。

    此致,

    哈桑。