This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:Theta-JB

Guru**** 2568535 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14-EP, SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637864/sn65lvdt14-theta-jb

部件号:SN65LVDT14

我计划在空间应用中使用SN65LVDT14PW (20引脚TSSOP,PW封装)。 为了正确地预测温度,我需要接线端到板的热阻。 请您提供此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    SN65LVDT14PW不具备空间限制。 您是否正在寻找SN65LVDT14-EP的散热模型(SN65LVDT14QPWREP)?

    请确认。 结果将需要几天时间。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis,

    这是什么意思,没有空间限制? 您能详细说明吗?

    非常感谢,

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,

    这意味着设备未在恶劣的空间环境条件下进行测试。 通常,用于空间应用的电子设备需要经过辐射硬化处理,而且还必须在更广的温度范围内运行。

    建议搜索E2E存档,以便从之前提出的类似问题中快速获得答案。 例如,我搜索了SN65LVDT14,并找到了下面的帖子以及您的散热问题的答案:

    e2e.ti.com/.../99.6285万

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,

    哈桑。