This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:测试后组件故障

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637833/ds90ub913q-q1-component-failure-after-test

部件号:DS90UB913Q-Q1

您好,

在多次运行时,我们在对彩色,黑白或彩色+黑白进行功能测试时遇到严重故障,并且不知道是流程问题还是组件问题。 在流程方面,我先用了4mil的模具,然后用了5mil的模具(在这个上,我用了你们的孔径规格表),WS LF膏,洗涤过程。 在第一个210 块板的套件 上,测试了4 mil板- 33块,失败了29块,第二个套件包含5块板,通过了5 mil板- 4块,失败了1块,出现黑白。 15块板的第三个套件-1块黑色和白色板失败,最后30块板的套件7块板失败-5块彩色板,1块黑白板,1块黑白板,1块黑白板失败。

我们从上月初到现在一直有这个问题,我们想知道原因。 请给我电话704-822-5031,或者我可以联系到一个号码。

此致,

TAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,没有提供足够的信息来确定您的装配体产量的根本原因。 请联系您当地的TI现场支持,请求在调试系统问题时提供帮助。