This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:VDMS命令中的AMIntrusiveModeResponse位

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637415/tps65982-amintrusivemoderesponse-bit-in-vdms-command

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户希望通过VDMS 4cc命令发送"Attention (注意)"命令,以在DP alt模式下将DP状态从UFP (其应用程序)更改为DFP。
在AMAutomaticMode中发送VDMS命令的情况下,应为AMIntrusiveModeResponse 0或1选择哪个值?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    AMIntrusiveMode将禁用所有自动进入和退出到备用模式,AMIntrusiveMode将不会对VDMS命令产生任何影响。 我建议禁用AMIntrusiveMode,并且只使用AMAutomaticMode。 当使用主机EC将所有备用模式消息发送到连接的设备时,将使用AMIntrusiveMode。
    在AMAutomaticMode (自动模式)下,您仍可以发送VDMS命令以更改DP状态。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    是的,他们当然计划使用AMAutomaticMode。
    我只是想知道,如果在AMAutomaticMode中将VDMS 4cc命令中的AMIntrusiveModeResponse位设置为1,会发生什么情况。

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    如果您在运行期间有机会使用AMIntrusiveMode位,则设备将不再自动完成备用模式消息传送,并且需要使用VDMS 4CC命令发送所有备用模式消息。 我建议将AMIntrusiveMode位设置为0,并在您想要更改DP状态时使用VDMS 4CC命令。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric San,

    正如我所说,他们将在AMAutomaticMode中使用TPS6.5982万,并尝试通过VDMS 4CC命令更改DP状态。

    在VDMS 4CC命令中,有"AMIntrusiveModeResponse"位(字节1:位7),我的客户想知道如何在AMAutomaticMode中处理此位。

    在其用例中,VDMS命令中的"AMIntrusiveModeResponse"位应设置哪个值(0或1)?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    很抱歉混淆了。 如果PD适配器设置为在AMIntrusiveMode中运行,则在VDMS命令中将AMIntrusiveModeReponse位设置为1只会影响消息传送。 对于客户应用程序,该位在VDMS命令中应为0。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    感谢您对此问题的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa