This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:开机顺序

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637332/ds90ub940-q1-power-up-sequence

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

数据表显示"电源设备可能会同时倾斜"。
----------------------------------
(数据表第23页)
电源设备可能会同时倾斜。 如果已排序,则VDD33应优先,单独或使用VDDIO (1.8V或3.3V)或VDD12,其他导轨按任意顺序跟随。
----------------------------------
因此,我的客户尝试同时增加电源 ,但由于每个电源的负载状况,他的系统中的实际波形显示以下信息。  



 DS90UB940-Q1的波形是否可以接受?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,这似乎不符合建议。 VDD33远远落后于其他电源,不提供单色调渐变。