This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:什么是Vilc等级?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637714/tca9803-what-is-the-vilc-level

部件号:TCA9803
主题中讨论的其他部件: TCA9509

我需要为我的应用使用VOL电平较低且VIL电平大于0.5 V (在3.3V一侧)的部件,在这种情况下,我的电平从3.3V转换为1.8V。 TCA9803看起来非常适合,但是Vil被称为0.3 * Vca/Vccb,并提到一条注释,指出这是第一次看到的低电平。后续的低电平又如何? (通常,这在TCA9509等其他数据表中称为Vilc)我是否可以假定0.5V的VOL也会在后续周期中保持总线低电平?

此外,在其它级别转换数据表(如TCA9509)中,为什么只提到一侧的Vilc? (在本例中,SCLA/SDA)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nina,

    TCA980x系列没有Vilc。 这是因为设备没有查看设备是否低于特定电压。 此设备的工作方式与大多数缓冲偏移的工作方式不同,而是查看电流是源电流还是沉降电流,以此来判断哪一侧拉低。 Vil为0.3xVcc。

    但是,由于我们现在查看的是电流,而不是电压,因此在发生争用时,我们会关注I (ILC)。 这在9.4 .1.1 一节中讨论:

    ^这意味着在争用期间,我们不需要低于附加电压阈值(Vilc)就可以看到争用状态,而是必须能够吸收所需的I (IC)。 因此,收发器FET (漏极开路结构)的最大允许"接通"电阻。 这是收发器的Vol (音量)和I (OL)的功能,可用于计算R_ON (最大)。

    "此外,在其他级别转换数据表(如 TCA9509)中,为什么Vilc仅适用于一侧? (在本例中,SCLA/SDA)"

    这个问题与电平转换器无关,而与缓冲器有关。 缓冲器通常使用一个电压电平偏移,这是了解哪一侧正在下拉所需的。 这样做是为了防止SDA/SCL驱动器锁定。 当您位于VILC下方时,当另一侧拉低时,当另一侧释放时,零立即传回。 这与数字逻辑如何启用和禁用低侧驱动器有关。 您只需在一侧有一个静态电压偏移,因此您只需了解一个Vilc。

    有人告诉我,较新的TCA980x删除了Vilc参数,因为查看电流更有意义,因为我们从内部查看电流来源或沉降时产生的电压,以了解哪一侧拉低。 TCA9509保留了使用Vilc的旧术语,以帮助用户/读取器将此设备与其他缓冲器关联(即使它不使用标准静态电压电平偏移)。 TI决定放弃这一做法,因为使用I(IC)来理解与这些部件的竞争更有意义。 我相信(我可能需要就此向您反馈),与TCA980x相比,TCA9509可能还具有不同的内部电路来判断电流是否被沉降或来源。

     

    额外:

    I2C总线上的总线电容是多少? 将TCA980x的A侧放在较高电容侧可能更容易/更好,以确保不会对上升时间产生重大影响。

     

    谢谢!

    -Bobby