This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:通电要求

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636615/ds90ub925q-q1-power-up-requirements

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好,

数据表显示VDD33和VDDIO电源斜坡速度应大于1.5ms (单声波上升)。
----------------------------------
(数据表第41页)

----------------------------------
如果VDD33和VDDIO电源斜坡  速度低于1.5毫秒,有什么问题?
(如果VDD33和VDDIO电源斜坡  速度低于1.5毫秒会发生什么情况?)

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    速度超过1.5毫秒的电源斜坡不是一个硬性要求。 如果斜坡速度较慢,请确保PDB在耗材稳定之前不会变高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liam-san,

    感谢您的回复。

    只要   在 耗材稳定后PDB将会变高,电源斜坡是否会慢于1.5毫秒?
    我想确认一下,以防万一。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确