This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:电源电流(IDDIO1)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636366/ds90ub925q-q1-supply-current-iddio1

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好,

数据表显示了以下有关IDDIO1的信息。
VDDIO=3.6V (90uA)和VDDIO=1.89V (1mA)条件之间存在很大差异。


我认为这是关于VDDIO=1.89V下的值的典型值。
您能否确认该值,以防万一?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的反馈,是的,3.3V VDDIO的电流应与1.8V电压类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liam-san,

    感谢您的回复。
    在VDDIO=1.89V条件下,90uA (典型值)或1mA (典型值)的正确值是什么?
    此外,您是否还计划修改数据表?

    我们应该通知我的客户,以便确认。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1 mA (典型)。 已提交所述的数据表问题,以便包括在下一个修订版中,但没有新数据表修订的即时时间表。