This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:关于地址分配阶段的设备描述符。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637556/tusb4041i-about-device-descriptor-at-address--assigning-phase

部件号:TUSB4041I

TUSB4041I:关于地址分配阶段的设备描述符。

TUSB4041I的枚举阶段。

1.当系统请求64字节长度的设备描述符时,TUSB4041I返回0x00作为bDeviceProtocol。

2.当系统请求8字节长度的设备描述符时,TUSB4041I返回0x02作为bDeviceProtocol。

我们的系统在地址分配阶段请求8字节长度偏差描述符,然后系统返回[非法设备协议],枚举 失败。

(其他系统(windows 7等),地址分配阶段的系统请求64字节长度设备描述符,枚举成功完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果bDeviceProtocol为0x00,则表示TUSB4041I以某种方式被枚举为FS/LS设备。

    对于在HS中运行的2.0 集线器,bDeviceProtocol指示集线器是具有多个TTS (0x02)还是只有一个TT (0x01)。 TUSB4041A具有多个TTS。

    检查“USB 2.0 (USB端口)”的规格,请参阅11.23 1部分

    关于从设备描述符请求8字节时看到的错误,我建议您检查系统的主机控制器驱动程序是否存在其他可能的问题,因为TUSB4041I将正确返回请求的8字节。 下面的屏幕截图显示了使用USB 3 Gen X CV工具从设备描述符中获取8个字节时的协议分析器捕获;您可以看到数据正在正确返回。

    您是否有可以共享的协议分析仪捕获,显示您遇到的问题?

    此致,

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

     我会将此信息发送给客户。

    此致

    K.Fujii