This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:将多路复用汽车摄像头与两个反序列化器,1个FPD链路III和1个GMSL相结合

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636479/hd3ss3411-q1-multiplexing-automotive-camera-to-two-deserializers-1-fpd-link-iii-and-1-gmsl

部件号:HD3SS3411-Q1

我想使用 HD3SS3411-Q1将摄像机切换到两个反序列化器中的一个,具体取决于摄像机的要求。  摄像头使用同轴电缆,通过同轴电缆供电。  在我继续这条路线之前,我想检查一下是否存在任何问题,这可能会使impossible.e2e.ti.com/.../Dual_5F00_Deserializer-Block.pdf成为一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabor,

    我们正在查看您的结构图,下周初将收到反馈。

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabor,

    由于HD3SS3411-Q1是无源开关,因此在输入中使用单端信号不会有任何问题。 但是,FPD链路端可能会遇到EMI问题。

    巴西,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我们似乎正在转向一种无需交换机的解决方案,而是选择换出反序列化器模块。