This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.581万:CC1/CC2引脚的ESD保护?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637855/tps25810-esd-protection-for-cc1-cc2-pins

部件号:TPS2.581万

大家好,

是否需要保护这些CC引脚免受ESD影响?

谢谢,此致,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hans:

    TPS2.581万为CC1和CC2提供内置ESD保护。 将C型插座到CC1和CC2上TPS2.581万之间的迹线长度保持在最低水平。

    谢谢!
    Eric