This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:应用电路问题

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637470/max3232e-q1-application-circuit-question

部件号:MAX3232E-Q1

团队成员,您好!

请您帮助查看我的客户的以下应用电路吗?  

  • 我们是否需要在输入/输出引脚上添加上拉电阻器? 如果是,如何选择?
  • 如何在数据线R1/R2/R16/R12中选择串联电阻器? 或者,我们可以移除这些电阻器吗?
  • 对于220pf电容器,您认为它可以吗? 为什么我们需要这种电容器?
  • 是否需要添加双向齐纳?

谢谢。  

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝
    您不需要为输出引脚添加上拉/下拉电阻器。 RX输入具有5kOhm电阻器至GND,而TX输入内部也具有下拉电阻器。 理论上,您不需要为这些引脚添加任何外部偏倚。
    要使设备正常工作,您不需要任何串联电阻器。 有时会添加小电阻器(如10欧姆)以限制过应力事件中的电流。
    我不知道添加220pF保护罩的原因。 它们可用于帮助ESD性能。 请确保电容器的额定电压至少高于10V。
    齐纳应该是双向的,因为RS232信号是从-5V到+5V的。
    如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于MAX3232E-Q1具有集成的+-15KV ESD保护,此外,RIIN和T1out可承受+-25V电压,因此不需要外部双向调零器。
    另一个问题是R16/R22必须降低到10ohm/33ohm/51ohm,因为1kohm会显著降低信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    虽然该设备可以承受15kV IEC ESD,但添加外部TVS二极管仍会很有帮助。

    我同意您对电阻值的评论。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:
    您能否帮助进一步澄清ESD评分?
    哪项IEC标准? 触点放电和气隙放电额定值是多少?
    此致,
    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    它是IEC 6.1万-4-2标准。 触点放电为8kV,气隙放电为15kV。

    此致,