This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:眼图

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637414/ds90ub914a-q1-eye-diagram

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,我收到了一位客户的以下问题,他们希望在接收端测量眼图:

  -是否应在内部均衡滤波器后面的引脚38-39 (CMLOUP,CMLOUTN)处执行此操作,在该处删除了反向通道信号?

  -是否有建议的程序来执行此操作,就像我们在“13.0517万DS90UHB925抖动测量标准_5_17_13,DS90UH/B925抖动测量标准(修订版4),德州仪器(TI)”中所做的那样。

  -CMLOUTP/N是差分输出;您是否建议使用示波器差分探头进行测量(即使RIN+/RIN-为单端,RIN-至50欧姆)

  -此设备上的抖动测量可通过与上述文档类似的步骤完成?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    您的问题的答案是:

    是的

    -您只需在reg 0x3F中启用CML输出,并使用差分探头测量100欧姆终端电阻。

    是的

    是的