This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:C型集线器解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636539/hd3ss3220-type-c-hub-solution

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件:TUSB8044

大家好,

我正在开发USB Type C集线器。 因此,C型将位于主机(PC)上,集线器将有A型连接器作为扩展。 我计划将 HD3SS2522 2:1 USB mux用于C型mutxing和 TUSB8041。 我的零部件选择是否正确? mux的原理图显示了与主机PC连接的mux输出。

我的问题是,我是否可以连接mux主机的USB类型c,并使用mux中显示要连接主机的部分来连接我 的tusb8041 芯片。

提前感谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    主机和集线器在您的系统中是如何连接的? 您能否提供结构图? 此外,我建议使用TUSB8044/43/42系列集线器进行新设计。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    是否有任何更新?

    谢谢!
    JMMN