This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:获得比请求更高的功率PDO

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637540/tps65986-getting-higher-power-pdo-than-requested

部件号:TPS6.5986万

您好,

我们最近使用Apple的87w充电器测试了我们的设备。  对于我们的盥洗盆功能,我们设置为5V / 3A最大值或9V - 20V / 3A最大值  但使用Apple充电器时,TPS6.5986万寄存器0x34报告有效合同为20V / 4.3A。  转储0x34,显示'ae 41 06 00 80 00'的数据。
 
您知道为什么会出现这种情况吗?  TPS6.5986万是否应该在我们定义的限制范围内选择PDO?
谢谢!
Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    当接收器请求的数量低于源设备提供的数量时,接收器仍将接受PD合同,因为源设备可以提供接收器请求的所有内容。 在Request RDO (请求RDO)消息中,您将看到接收器将请求20V/3A,因为这是接收器PDO设置的内容。 由于放射源可以提供接收器所需的一切,因此没有问题。 如果接收器要求的内容超出了放射源提供的范围,PD合同仍将被接受。 但是,在请求RDO中,您将看到功能不匹配位已设置,因为接收器要求的功率超过源所能提供的功率。

    谢谢!
    Eric