This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5468万:VI (开)状态输入电压与IC

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637616/sn75468-vi-on-on-state-input-voltage-vs-ic

部件号:SN7.5468万

尊敬的技术支持团队:

您是否有"VI (ON)状态输入电压 与IC "的图(或图形)?

数据表仅在下面显示。 所以我想知道当IC从 0mA到300mA时,VI (开)。

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    遗憾的是,我们没有VI (on)的测试数据。  SN7.5468万是一个旧TI部件,我在数据库中找不到任何测试数据。  

    当前数据似乎遵循线性曲线,因此可以外推典型值。 请记住,在0mA IC时,设备不会遵循此线性行为。

    如果您有任何疑问,请告诉我,

    黄国章