This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232 DIN和输出电压电平

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637533/max3232-max3232-din-and-rout-voltage-levels

部件号:MAX3232

您好,

如果MAX3232提供5.5V或3.3 V,则输出电压水平是多少。 我在第4页看到了DIN电平,但我没有看到电压电平。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amin:

    工艺水平将随VCC而扩展。 您可以在数据表的表6.7 中找到指定为"VOH"和"VOL"的输出电平。 如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到了。