This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:DS90UB953 + OV2775

Guru**** 2562140 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637349/ds90ub954-q1evm-ds90ub953-ov2775

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

你好

我正在使用带有OV2775图像传感器的954/953系统,当我将它与954连接时,ALP接口会给出以下结果

传感器应该是1920x1080格1080格式,我正在使用OV提供的脚本。 错误的水平值可能是FPD链接中的错误?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yuly:

    这不是FPD-Link中的错误,而只是另一种形式。

    您期望的是1920像素列x 1080像素行,但此处显示为2880字节x 1080像素行。 您可以偏离2880字节/ 1.5 = 1920像素列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 为什么要将其划分为1.5 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于影像仪发送的视频的数据类型。 尺寸在MIPI CSI-2规范中定义。 例如:RGB888需要3字节块大小,与像素大小相同。
    RAW10需要一个5字节块大小,该大小等于4个像素。
    RAW12需要一个3字节块大小,等于2个像素。

    您的成像仪似乎正在发送RAW12,因此3/2是字节与像素之间的关系。