This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:开机顺序

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637299/tlk100-the-power-up-sequence

部件号:TLK100
主题中讨论的其他部件:TLK105

你好,团队

我的客户担心开机顺序。
因为它们有时在输入硬件重置后锁定,此时,硬件和软件都不被接受,除非重新启动电源,否则不可能返回。

如果他们不保留这些重置计时,是否可以像上述那样考虑问题?
我认为问题的因素是这些时间安排。

在数据表的9.6 AC规范中,取消断言的时间描述了200 (典型值) μs,且重置脉冲宽度为1 (最小)μs。
在E2E (Jananese站点)中,在以下地址中描述了相同系列的TLK105的建议重置时间。
它是"在开机时从外部重置时,建议在打开电源后电源电压升至指定电压约800毫秒或更长时间后应用外部重置。"
e2e.ti.com/.../52.4433万

我告诉他们至少要等800毫秒,他们问我为什么要等800毫秒。

如果您需要更多信息,请随时联系我们。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayashi-San,

    我不确定您在哪里获得有关等待800毫秒进行第二次重置的指导。 您能告诉我您在哪里找到了此号码吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob San,您好!

    我在我发布的内容中展示了800毫秒的范围。该来源是日本TI的站点。
    e2e.ti.com/.../52.4433万
    我不知道这个网站是否有号码。

    此致