This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1至DS90UB954-Q1的互操作测试

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636705/ds90ub953-q1-interoperating-test-for-ds90ub953-q1-to-ds90ub954-q1

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

您好,

我的客户正在准备测试DS90UB953-Q1至DS90UB954-Q1链路:

1.在数据表中,使用同轴电缆供电来实现935和945 (DS90UB953-Q1至DS90UB954-Q1)之间的串行连接,数据表中对电路进行了说明,但同轴电缆经过TI测试的时间有多长? 我的客户正在考虑5 m 应用程序,这是否可以实现?

2. TI是否推荐了任何品牌的同轴电缆? 或TI在其信号完整性测试中使用? 同轴电缆的带宽应该是… ~4.2Gbps?

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK:

    1)它取决于电缆特性。 我们在DS90UB954-Q1的6.6 (交流电特性)部分中对其进行了具体规范。 如果您以4.2Gbps的速度运行,我们建议传输通道(包括印刷电路板轨迹,连接器,直插式连接)的衰减低于20dB。

    2)我们用于此类应用的典型电缆是Dacar 462。

    此致,
    Mandeep