This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:10G接口

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637433/tlk10232-10g-interface

部件号:TLK1.0232万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0034万,TLK1.0031万,
我们希望进行10向双向沟通。
我们不在任何网络通信协议上工作。 我们发送的内容是生成的帧中的每个16位数字(示例)(帧长度约为3或4个字节-采样,同步字词和可能更多字节)。
我们考虑了以下元素: 
TLK1.0034万 TLK1.0232万 TLK1.0231万及更多。 问题是这些组件的哪个组件适合我们所需的功能? 它们之间有什么区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    这些设备接受8b/10编码。 基本上,TLK1.0034万 (四通道),TLK1.0232万 (双通道)和TLK1.0031万 (单通道)共享相同的功能,3种不同的操作模式(XAUI <=>10GBASE-KR,1GKX和10G通用)。
    您能否提供有关您的申请的更多信息以提供更准确的反馈?

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试通过10G光纤传输A2D数据。 在上有2个A2D采样
    每个250 MHz,其中每个产生16位字。
    如果乘以,则得到:2.5亿 X 16 X 2= 80亿 位/秒。
    如果我们添加同步字,我们将获得10 Gbit/秒。
    目前,我们使用Lattice FPGA。 他们没有内置的SERDES以支持10Gb/s。
    他们获得了许多FPGA,每个FPGA具有4个3.125 Gbits/Sec SERDES设备。
    我们希望将此类SERDES与通用模式中使用的TLK系列之一配合使用。
    据我所见,TLK 1.0031万具有这样的模式(参见图 7.10
    数据表:
    www.ti.com/.../tlk1.0031万.pdf )。

    您认为它会起作用吗? 为了运行它,我们是否还需要其他东西?

    我看到TLK1.0031万的评估模块包含1.0032万。
    此评估模块中有一个USB加密狗。
    此加密狗的用途是什么?
    我们是否必须在设计中使用此加密狗? 是否可以单独购买USB加密狗?
    您是否有使用TLK1.0031万芯片的参考设计?
    您是否知道有人已经在使用此芯片,我可以联系他并提出问题?
    TLK1.0032万评估板中的哪些组件对我们的设计至关重要? (考虑到我们可以从FPGA提供时钟这一事实)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    您计划使用多少车道? 此设备接受8b/10b编码。 在10G通用模式中,高速端的最大线路速率为9830.4Mbps @122.88。
    TLK1.0031万与引脚对引脚兼容,因为此设备只是TLK1.0232万封装的一个旋转件,仅使用通道A,未使用的低速引脚在TLK1.0031万的封装级别接地(连接到VSS)。 其他则指定为"保留",但在内部连接到管芯。 理想情况下,所有保留引脚都应在板级无连接。
    USB加密狗通过USB (3.3V)将TLK1.0232万EVM与GUI进行通信,EVM板包括一个双向电平转换器,可自动感应数据方向并降低MDIO信号的电平转换。
    由于TLK10xxxEVM套件中包含此加密狗,因此不能单独获取。
    由于TLK1.0031万是“新”器件,因此您可以将TLK1.0232万EVM作为参考设计。 我们可以为TLK1.0031万提供BSDL文件,以及为TLK1.0232万提供IBIS-AMI等其他型号。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队