This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:注册问题

Guru**** 2567915 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636875/tusb1210-register-questions

部件号:TUSB1210

我正在使用TUSB1210进行设计,我有一些问题,无法从规格中找出

-我需要哪些寄存器写入才能启用VBUS?

-我的设计应如何向TUSB1210报告过电流事件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aadit:

    正如您在TUSB1210数据表上所看到的,CPEN是一种高电压有源数字输出,其功能是控制VBUS的外部5V电源。 必须设置DRVVBUS和DRVVBUSEXTERNAL位(OTG,CTRL寄存器,位6和5)才能控制CPEN

    此外,TUSB1210不提供感应/报告过电流事件的机制;因此,您无法将故障引脚从Vbus开关直接连接到TUSB1210。 请注意,ULPI规范提到,为外部Vbus指示器提供引脚是可选的。 有关详细信息,请参阅ULPI规范修订版1.1 的3.8 .7.3 部分

    此致,
    豪尔赫