This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS用于两个摄像机MIPI再定时器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637183/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-used-for-two-camera-mipi-retimer

部件号:SN65DPHY440SS

 尊敬的各位:

我有一个应用程序使用两个摄像头,一个需要一个通道(DA0P/N),另一个需要三个通道MIPI Retimer,我想使用一个SN65DPHY440SS来实施此应用程序,是否有任何问题? 原理图如下所示,能否提前告诉您?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jhon:

    我们正在审查您的问题。 我将尽快提出我们的意见。

    巴西,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    两台摄像机的时钟输出将不处于相位状态。 我认为这不会奏效。

    此致,
    Joel