This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:C型HDMI备用模式

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636780/hd3ss460-type-c-hdmi-alternate-mode

部件号:HD3SS460

大家好,

   是否有任何HDMI替代模式参考设计? 我正在考虑使用HD3SS460作为此类应用,因为它是一个无源开关,但尚不清楚此设备是否支持HDMI备用模式。 您对此备用模式有其他建议吗? 如果有活动的交换机,则更好的路径。

谢谢!

Hugo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    目前我们没有HDMI替代模式参考设计。 只要HD3SS460在0-2V的共模电压范围内偏置,并且具有差动信号,差动振幅高达1800mVpp,它就可以用于任何高速接口应用。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    近期是否计划支持HDMI?

    此致,
    Hugo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    我们目前没有参考设计,但请参阅以下应用说明,了解如何使用TUSB546在C型上实施HDMI:  

    谢谢

    David