This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:4.7kohm上拉

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636344/sn65lvds93a-4-7kohm-pull-up

部件号:SN65LVDS93A

您好,先生  

我看到SN65LVDS93A数据表的上拉电阻低于4.7千欧  

由于我看过Rockchip参考设计,Rockchip参考设计上没有上拉电阻  

请问这些电阻器的功能是什么?? 或者这些电阻器可以解决某些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    不需要填充上拉电阻器。 DIN针脚可以直接连接到处理器。

    另一方面,您可以使用EVM上支持的上拉电阻器对数据字进行编程。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dennis  

    感谢您的回复  

    我不明白以下 句子的含义  

    "另一方面,您可以使用EVM上支持的上拉电阻器对数据字进行编程"

    我可以知道哪种情况或问题需要填充上拉电阻器吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    在EVM中,上拉电阻器使客户能够配置/编程输入数据,而无需使用处理器进行调试。 但是,正如Dennis所评论的那样,不需要进行下拉。

    此致