This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410:在Mac OS 10.11 中安装驱动程序时出现问题

Guru**** 2465270 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TUSB3410UARTPDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636830/tusb3410-tusb3410-problem-installing-driver-in-mac-os-10-11

部件号:TUSB3410

我将我的TUSB3410n´t连接到Mac OS 10.11 ,但我看不到它枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供示意图(USB部分已足够)和有关如何配置TUSB3410的信息。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,

    我正在使用TUSB3410UARTPDK评估模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Asemka:

    我已将TUSB3410 MacOS驱动程序的最新版本发送到您的电子邮件,能否按照安装说明进行操作并验证您是否可以看到TUSB3410实例?