This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83Q1-EVM:Samtec HDR-12.8291万-XX中断板所需的购买信息

Guru**** 2465480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636684/sn65dsi83q1-evm-purchasing-info-required-for-samtec-hdr-128291-xx-breakout-board

部件号:SN65DSI83Q1-EVM

请提供 有关本文档中引用的Samtec HDR-12.8291万-XX分会场的信息 ,以及我可以在哪里购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ayodele,

    分组讨论板如下所示: suddendocs.samtec.com/.../hdr-12.8291万-xx.pdf

    您必须联系Samtec了解订购信息。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的迅速回复。 您是否还可以共享与EVM配合使用的LCD显示屏上的信息? 我已经订购了EVM,希望确保尽快启动。

    此致,

    Ayo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ayo:

    说明文件中未列出特定的液晶屏。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ayodele Adignoun,

    我将通过电子邮件共享破碎电路板设计文件。

    巴西,
    Joel