This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS IBIS模型

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636797/webench-tools-sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-ibis-model

部件号:SN65DPHY440SS

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

我的客户想购买一款型号为 SN65DPHY440SS的ibis

此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,William:

    SN65DPHY440SS的可用工具如下 :www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此时,TI.com上仅提供了一个S参数模型。 如果IBIS模型发布,我将通过电子邮件直接与您联系。

    巴西,
    Joel