This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI调谐器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636943/sn65dsi84-dsi-tuner

部件号:SN65DSI84
主题中讨论的其他部件:DSI-TUNER

我安装DSI调谐器2.0 以调试SN65DSI84。 但DSI调谐器无法显示
“DSI输入”页面中的“保存”图标。

我的操作系统是Win7。 系统文本为100 % Size (最小)。

请帮我解决此问题,我的电子邮件:hunter.cai@serialsystem.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hunter:

    该工具允许导入和导出配置文件。 通过选择导出文件选项可以保存设置。 以DSI扩展名保存文件:*。dSI。 可以重新导入DSI文件,然后工具会自动加载保存在DSI文件中的配置。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Dennis。

    导出文件是寄存器配置文件,对吧? 它可直接用于驱动SN65DSI8X。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我的DSI调谐器有显示问题,我看不到"计算器"图标。 它不是保存图标。
    如何运行计算器并获取“输出页”谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,蔡亨特:

    我将通过电子邮件向您发送一个固定版本。

    巴西,
    Joel