This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:UCC5320S功能表

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636675/ucc5320-function-table-for-ucc5320s

部件号:UCC5320

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ting,

    我是此设备的应用工程师,将帮助您解决问题。

    对于您的第一个陈述(IN+= H,IN_=不在乎),表4中未显示。

    第二种说法(IN+=不在乎,IN-= H),OUTL将为低,而Oouth将为Hi-Z

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mateo:

    感谢您的回复。

    请问UCC5320S在第2个接线处的OUTH和OUTL的电压是多少?

    1. IN+= L,IN-= H => OUTL将为低,Oouth将为Hi-Z

    2. IN+= L,IN-= L => OUTL? 和“好”?

    谢谢你。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ting,

    对于第二个条件,IN+= L,IN-= L,OUTL = LOW和OUTZ = Hi-Z

    低电平输出电压通常为13mV。

    此致,
    Mateo