This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:旁路电容器值

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A, PCA9554A, TCA9554A, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637081/pca9554a-bypass-capacitor-value

部件号:PCA9554A
主题中讨论的其他部件:PCA9544A,, TCA9554ATCA9544A

您好,

我正在使用PCA9544A进行设计,但找不到旁路盖值的应用图。 我的VCC是3.3V。  

您能否推荐上限值?

此致,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    电源去耦电容的良好值为100 nF。

    顺便说一下,如果这是新设计,我建议考虑使用TCA9554A。 它具有与PCA9554A相同的引脚输出和功能,但在设计上做了一些改进。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,报价:

    感谢提供上限值。  TCA9554A 是与PCA9554A不兼容的引脚。 PCA9554A具有更多的INT0-INT3引脚。

    但我们不使用INT0-INT3,所以我将使用TCA9554A进行设计。 我想确认TCA9554A可以使用相同的旁路盖100nF值。

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    这些部件号都很相似,因此可能会有点混淆。 我只想确认:

    PCA9544A具有INT0-INT3引脚。 TCA9544A是一种引脚到引脚替换。

    PCA9554A只有一个INT引脚。 TCA9554A是一种引脚到引脚替换。

    所有四个器件均可使用100 nF的去耦电容。 请注意,PCA设备将对电源变化率有一些限制,如其各自数据表的“通电重置勘误表”部分所述。 如果使用这些设备,您应确保功率调节器能够在选择去耦电容值的情况下提供正确的斜坡速率。

    最大