This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637255/sn65c1168-product-information-related-with-lifecycle

部件号:SN65C1168

这是李荣赫(音译)教授的首席研究员。
Leoinnovision是韩国军队(陆军,海军,空军)和许多国防行业(韩华,ADD等)的PLM代理机构的正式EOL (报废)/过时零件经理
特别是,您的产品已用于开发由LIG NEX1制造的TACM (Torpede Acoustic Counter Measure)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件上的EOL/状态信息。 明年,TCCM设备将投入使用。 因此,韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息,以维持设备的运行。

部件号: SN65C1168PWR
零件应用:TACM,电气设备,接收器,CCA (信号处理)

如果部件过时,我们的军队和韩国国防部希望了解与产品EOL (寿命终止)相关的信息。
那么,您能为我提供一些有关该项目的信息吗?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始日期):YYYY-MM
2.停止或未停止:Y或N
3.生产结束/预期EOL点:YYYY-MM (如果停止/将停止或计划停止)
4.销售结束:年-月(如果它将被终止或有销售计划)

如果该项目没有任何中断时间表,请告诉我。
韩国国防部将仅在研究和下一次购买时使用上述信息。

如果您有关于我和我的公司的任何进一步信息,请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joong-hyeok

    我们目前没有结束此产品使用寿命的计划。 以下是您请求的信息:

    1.生产开始(推出日期/销售点开始日期):1993-03
    2.停止或未停止:否
    3.生产结束/预期EOL点:不适用
    4.销售结束:不适用

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    Max Robertson