This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:FPD3_PCLK = 2 x CLK_In (非同步时钟模式)?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637206/ds90ub954-q1-fpd3_pclk-2-x-clk_in-in-non-sync-clocking-mode

部件号:DS90UB954-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个打字错误,请参阅UB953 d/s第18页 对于4Gbps FPD链路速率,PCLK为100MHz,可用视频数据并行I/f位宽度为32位。谢谢。

    此致,
    Steven