This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:POC磁珠1500k-ohm+1500k-ohm或1500或47-ohm+330- ohm

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637207/ds90ub954-q1-poc-bead-1500k-ohm-1500k-ohm-or-47-ohm-330-ohm

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

DS90UB954-Q1数据表建议PoC处的磁珠(1500k-ohm+1500k-ohm)1500)与建议的954 EVM (47-ohm+330-ohm)不同。

 

请问建议采用哪一种?

 

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB用于阻隔~2Gbps的高速正向信号,如果阻抗较高则更好。因此,在d/s中的1500ohms 比EVM板中的设计更好。 您可以使用客户的建议,谢谢。

    此致,

    Steven