This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD10:SN75HVD10的IBIS型号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75HVD10, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637175/sn75hvd10-ibis-model-of-sn75hvd10

部件号:SN75HVD10
主题中讨论的其它部件: SN65HVD10

大家好,

请帮助您确认以下IBIS模型文件是否适用于SN75HVD10?  我在ESP链接中发现了这一点,但   模型中的部件号似乎不正确。

http://www.ti.com/lit/mo/sllc114b/sllc114b.ibs


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:

    此模型看起来正确。 SN65HVD10和SN75HVD10使用相同的IBIS模型,因为这些设备具有相同的电气性能,并且仅在额定温度上有所不同。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大