This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:Rx+- TX+-振幅太低,无法进行以太网测试

Guru**** 2563410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637035/tlk110-rx---tx---amplitude-is-too-low-for-ethernet-test

部件号:TLK110

您好,专家,

我们遇到了Rx+和TX+差分振幅测试的以太网测试问题。  

该标准要求:

接收器端的差动振幅应为1.9V<Rx+-<2.1V,这是标准PMD振幅。

但是,从使用TLK110的客户主板来看,差动振幅约为1.6V。

该原理图看起来就像EVM,使用了10/100M半/全双工模式的自动协商。

是否有任何错误会导致差动振幅过低?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou,

    您能否测量TLK110设备的RBIAS引脚处的电压?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。

    使用示波器时,RBIAS引脚上的电压为1.56V~1.60V,带"平均"。
    MDI的差分阻抗100欧姆未遵循或未仔细计算。 这是否有助于降低振幅?

    谢谢。