This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:最大功耗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636574/tusb7340-max-power-consumption

部件号:TUSB7340

您好,

在TUSB7340数据表上,我可以看到不同场景的功耗数字,但是我无法找到每个电源轨的绝对最大功耗。 请提供这方面的资料。

此外,我得到了一个参考设计板,我得到的测量值比数据表上的测量值高得多。 我还意识到测量值会从一个操作系统更改为另一个操作系统。

您能告诉我获得这些数字所使用的条件(操作系统/驱动程序/设备类型)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    4个高速设备主动传输数据的用例应为最高功耗状态。 不同的操作系统以不同的方式启用USB低功耗状态,因此您将看到功率测量值的变化。

    请注意,不建议将TUSB7340用于新设计(NRND)。 它是一个较旧的xHCI USB 3.0 主机控制器,USB规范自发布以来不断发展。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,

    感谢您的快速回复。

    您是否认为如果我为1.1V导轨使用1W电源,我应该完全没问题?

    另外,为什么不再推荐TUSB7340? 如果我们仍然决定使用该设备,我会遇到什么问题? 我们已经投入了相当多的时间和资源来处理这一问题,以便突然改变这一问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:

    此设备已移至NRND,因为它是较旧的USB 3.0 产品,并且USB规格随着时间的推移而不断发展。 这意味着此设备不能满足新的USB 3.1 合规性标准来接收USB徽标,即使它符合USB 3.0 规范。 此外,由于驱动程序要求,此设备需要高级别的支持,请参阅已发布的勘误表。

    数据表中列出了1.05V的功率值,因此1.1V的功耗将略高,并且可能接近1W电源的最大范围。

    此致,
    JMMN