This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544备用自定义模式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636760/tusb544-tusb544-alternate-custom-mode

部件号:TUSB544

大家好,

我´ve过TUSB544,我注意到它有一个自定义模式。我想确认这种自定义模式是否能够处理TBT3。 如果否,请告诉我哪台交换机能够运行TB3,最好具有EQ功能。

此致,

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB544自定义模式不支持TB3,目前产品组合中没有支持TB3数据速率的多路复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Andrea,

    只有一个额外的问题,是是否计划在未来的未来释放一个TBT3 mux。

    此致,
    Hugo