This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:充电泵,未用销,布局

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637037/max3232e-q1-charge-pump-ununsed-pin-layout

部件号:MAX3232E-Q1

团队成员,您好!

我有一些关于MAX3232E-Q1的问题,我无法从d/s和e2e中找到答案。

1.充油泵

  • .Why we need two charger pump (Positive and Negative) integrated into Max3232-Q1?
  • V+和V-代表什么? 如果Vcc=3.3V,V+和V-的典型值是什么?

2.未使用的销

  • 对于未使用的接收器端口,我们可以保持输入和输出打开。 对于 未使用的驱动器端口,输入引脚必须应用逻辑高或低, 并且输出引脚可以保持打开状态。 是这样吗?
  • 我们是否需要在接收器/驱动器输出引脚中添加上拉或下拉电阻?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,

    充电泵用于生成高电压正负电压轨,驱动器使用这些正电压轨输出正确的RS-232电压水平(覆盖范围比IC的VCC/GND轨更大)。 您可以将未使用的接收器端口保持打开。 驱动器输出也可以保持打开状态,您可以正确地将驱动器输入引脚拉高或低。 (允许此引脚浮动可能导致中点偏置,从而导致电流消耗过大。)

    我希望这能有所帮助,如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大