This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:读取锁定的VCO除法值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636561/ds125df111-read-locked-vco-divide-value

部件号:DS125DF111
主题中讨论的其他部件: DS110DF111

您好,

一旦DS125DF111锁定到传入信号,我们想知道该信号的数据速率是多少。   我怀疑您可以读取寄存器0x18h [6:4]以获得除法比。   是这样吗?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这个问题仍然没有解决。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,您好!

    DS125DF111或DS110DF111可通过以下寄存器配置提供当前锁定的VCO除法比。

    写入通道寄存器0x0C = 38 'h  这将更改寄存器0x02的定义。

    读取通道寄存器0x02。  

    VCO除以1 =>  0x02[2:0]= 000'b

    VCO除以2 =>  0x02[2:0]= 001'b

    VCO除以 4 =>  0x02[2:0]=010'b

    VCO除以 8 =>  0x02[2:0]= 011'b

    此致,