This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:与SN75DP130的EDP到eDP和HDMI连接

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636511/sn75dp130-edp-to-edp-and-hdmi-connection-with-sn75dp130

部件号:SN75DP130

尊敬的专家

我想对eDP执行长距离应用(每侧20 m),我想使用DP电缆,然后使用40 m。 我在源端有一个FPGA,在散热器端有两个显示器。 我还想使用开关为每个显示器更改,但它们具有不同的可用分辨率。 您是否可以推荐一台交换机来建立此连接?您能否告诉我在转接驱动程序的帮助下是否可以建立此连接? 如果我想使用FPGA的eDP,我必须使用哪些信号?  

可能如下所示:

FPGA => 20 m 电缆=>复位器=> 20 m 电缆=>交换机=>监视器1和2。

一台显示器可与UHD配合使用,另一台显示器可与HD配合使用。  

我还希望能够在eDP和HDMI之间进行切换,是否可以进行此更改?

谢谢

顺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shun,

    我们正在审查您的问题。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    顺