This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万能否同时支持PD &QC 3.0 ?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636293/tps65986-can-tps65986-support-with-pd-qc3-0-together

部件号:TPS6.5986万

您好,TI成员

我的客户有一个带Dock的PAD项目,PAD系统是QC芯片。

他们希望支持QC 3.0 标准,并询问我TPS6.5986万能否在 CC模拟检测(检测顶部/按钮)和 PD协议之前使D+/D-信号工作?

我查看了数据表,E2E似乎没有此信息。 QC和PD能否协同工作?

请提供帮助,谢谢

巴西

Bruce    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    欢迎使用E2E! 唯一的问题是,QC 3.0 不符合PD 2.0 / 3.0 ,我们目前不支持它。 我希望这对您有所帮助,并感谢您使用我们的零件进行设计:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis,
    感谢您的回复。
    我的问题是,当CC模拟完成检测(PD协议之前)时,D+/D- mux是否可以工作并使D+/D-信号进入器件芯片?
    巴西
    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    D+/D-多路复用器将根据TPS6.5986万中的CC方向检测工作。 您不需要拥有PD合同即可使D+/D- mutxing正常工作。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric
    好的,非常感谢!
    巴西
    Bruce