This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF366:使用DS90CF366进行RGB(565)信号映射

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636706/ds90cf366-rgb-565-signal-mapping-using-ds90cf366

部件号:DS90CF366

大家好,

我正在使用 DS90CF366 将LVDS信号从Freescale imx6 Dual/Quad转换为RGB (565)显示屏。

目前我对从  DS90CF366到 显示器接口的RGB信号映射有疑问(使用SPWG/VESA/PSWG)

如果我的位映射正确,请帮助我检查信号。

附加了 Freescale imx6 Dual/Quad LVDS信号的TI反序列化器和位映射的原理图。

我将R0和B0视为未使用的引脚,并在设计中将它们接地。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pranitha,

    我使用DS90CF366数据表中的下图来验证原理图上的针脚映射。  根据串行器输入表和DS90CF366映射,您的原理图对我来说是正确的。

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pranitha,

    我知道你可能看不到我所附的数字。 作为参考,我附上了DS90CF366数据表中的图9。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ryan。