This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:与DS90UB925Q-Q1结合

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1, DS90UB925Q-Q1, DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636587/ds90ub928q-q1-conjuction-with-ds90ub925q-q1

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB925Q-Q1DS90UB927Q-Q1

大家好

您是否介意询问DS90UB928Q-Q1?

数据表中有这样一个描述:"DS90UB928Q-Q1解串器与DS90UB925Q-Q1或DS90UB927Q-Q1串行器配合使用,为汽车信息娱乐系统中的数字视频和音频分发提供了解决方案。"

那么,它是否可以 与DS90UB925Q-Q1和DS90UB928Q-Q1组合使用?
因为,我们的客户需要具有LVDS输出格式的解串器。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您提到的任何一个部件,DS90UB925Q-Q1或DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III序列化器都可以连接到DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III反序列化器。